This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:关于设置

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840972/ads1256-about-setting

器件型号:ADS1256

大家好、

我有两个问题。

・是否应考虑因老化而产生的误差?

我的客户希望在生产过程中进行校准并将其应用到产品中。

・发送的“SYNC”命令与将“SYNC/PDWN”引脚设置为“L”命令相同?

如果仅使用" sync "命令、如果相同、则应使用"sync / PDWN"引脚

电阻器上拉?

顺便说一下、不使用"断电模式"

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    让我们首先从第二个问题开始。  SYNC/PDWN 引脚具有双重功能。  SYNC 命令与引脚的 SYNC 功能相同。 通常、您会对引脚进行脉冲以进行同步。  如果 SYNC/PDWN 保持低电平20个或更多 DRDY 周期、则 ADS1256将进入断电模式。  因此、如果不使用 SYNC/PDWN 引脚、则应将该引脚上拉为高电平。  发出 SYNC 命令还需要发出 WAKEUP 命令。  发出 SYNC 命令后、器件保持不转换、直到发出 WAKEUP 命令。  有关同步的信息、请参阅 ADS1256数据表的第27页。

    就老化而言、除基准外、我们通常不会描述长期老化效应(ADS1256没有内部老化基准、因为它需要外部基准)。  我们进行加速寿命测试、以对器件施加应力并使其老化、然后验证器件是否符合规格。  因此、与增益误差相关的主要因素位于 ADS1256之外。  因此、基准老化可能是比 ADS1256本身更大的因素。

    此致、

    Bob B