This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:.CSV 输出数据解释

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826610/adc12dj3200evm-csv-output-data-interpretation

器件型号:ADC12DJ3200EVM

你(们)好

我在评估板上执行了一些测量、描述后保存为.CSV 文件。

我的问题是如何将数据插入列中;它们是时域中 ADC 的输出代码还是已经转换为模拟电压?

提前感谢您的支持。

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    这些值存储为输出代码、因此您需要乘以 LSB 才能获得每个代码值处的电压。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 DBROCK:

    感谢您的反馈。

    您是否知道我是否可以将此.CSV 文件作为输入导入 HSDC 以评估数据"脱机"(无需连接到 EVM)?

    在这种情况下、我只能将数据导入工具中、还是要做更多的事情?

    提前感谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、这可以通过连接 EVM 来完成(离线模式)。

    此致、

    Dan