This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1800RF:HDL 模型

Guru**** 2384430 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12D1800RF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838134/adc12d1800rf-hdl-model

器件型号:ADC12D1800RF

大家好、

我的客户正在 使用现有 FPGA 源进行设计、以便与我们的 ADC12D1800RF 通信、但他希望拥有一个可与 TI 提供的 HDL 模型进行仿真的仿真环境。 是否存在类似这样的东西?

此致、

-Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    最接近的是 IBIS 模型。  

    这是链接。

    此致、

    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    感谢你的答复。

    我已经向我的客户提供了 IBIS 模型、但他说他正在寻找 VHDL/Verilog/System Verilog 类型的模型、该模型可用于测试他们的 FPGA 源代码。 遗憾的是、IBIS 模型并非如此。 在 SNAA206.pdf 中、第6节中引用了"FPGA 源代码"、第8页上提到了源代码、很遗憾我和我的客户找不到该源代码。

    此致、

    -Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    在 TI 网站上的 TSW14J56EVM 产品文件夹下、客户可以下载固件源代码(FPGA 固件)。 请参见下面的。

     

    此致、

    Rob