This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:ADC12DJ3200

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200, DAC38RF80, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827085/adc12dj3200-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80

我想为我的项目使用 VITA 57.4 FMC+连接器、它具有3个 ADC (TI 的 ADC12DJ3200)和3个使用 JESD204B 接口的 DAC (TI 的 DAC38RF80)。 FMC+ VITA 57.4连接器的外引脚是什么、以便最大引脚可以符合标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paras、

    我建议查看 ADC12DJ3200EVM (位于设计包中)的原理图并分配(时钟、数据、FPGA 信号等) 相应地。

    此外、TI 参考设计在一个设计中使用了两个 ADC12DJ3200 IC。 可以在此处的原理图上看到 FMC 引脚排列。

    http://www.ti.com/lit/df/tidrz70/tidrz70.pdf

    此致、

    Dan