This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:缺省 PLL VCO 值

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/827063/dac38rf82-default-pll-vco-value

器件型号:DAC38RF82

您好!

 

在以下红色圆圈中、客户应首先使用什么 PLL VCO 值?

客户是否应首先使用位[14:8]= 0000000b、然后将其递增1b、直到满足绿色圆圈中的条件?

或者、客户是否应首先使用位[14:8]= 1111111b、然后将其递减1b、直到满足绿色圆圈中的条件?

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我忘记在我的问题中附上以下内容。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan