This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04EVM:使用 WIN7或 Win10 PC 无法识别器件

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840771/ads131a04evm-device-not-recognized-using-win7-or-win10-pc

器件型号:ADS131A04EVM

我最近购买了两个 ADS131A04-EVM 模块。 尝试在 Win10计算机上安装时、无法识别设备 、并且在设备管理器中收到以下错误..."未知 USB 设备(设备描述符请求失败)。  我 在 WIN7计算机上尝试过相同的评估板、但无法识别、 设备管理器显示"设备未知"错误。

我尝试 手动加载驱动程序、但使用 以下路径、但问题相同。。c:\Program Files (x86)\Texas Instruments

使用  我大约一年前购买的类似评估板、该评估板 在 WIN7和 Win10中都得到认可、 并且可以与  Δ-Σ ADC 评估软件工具配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够找到问题...结果 发现套件中的微型 USB 电缆有缺陷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tony、

    感谢您发帖。 我将要索取设备管理器的屏幕截图、但您显然已经解决了问题。

    如果您有任何其他问题、请发布并开始新主题。

    吴约瑟