This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:DAC38RF82的推荐平衡-非平衡变压器。

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82, ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839150/dac38rf82-recommended-baluns-for-dac38rf82

器件型号:DAC38RF82
主题中讨论的其他器件: ADC12DJ3200TSW40RF82EVM

您好!

数据表中未提到针对针对 DAC (DAC38RF82)的平衡-非平衡变压器的建议。

DAC EVM 建议器件型号: TCM3-452X-1+。 此平衡-非平衡变压器具有高相位不平衡。

我们能否使用 TCM2-33WX+(ADC12DJ3200中建议使用该平衡-非平衡变压器)。

您能不能为 DAC38RF82推荐其他平衡-非平衡变压器。

这就是 TCM3-452X-1平衡-非平衡变压器的性能。

此致、

Rajesh Khanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我们的专家之一正在研究这一问题、并将很快与您联系。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh、

    您可能可以在 TI EVM 上使用此变压器、但不能在该 EVM 上使用、因为引脚排列与当前设计不匹配。 选择的变压器通常基于系统参数、带宽在要求列表中通常较高。 正弦 TI EVM 旨在在 大带宽下进行演示、因此选择了当前器件。 我不知道您的系统要求、因此我无法 为您提出建议。 只需确保您选择的变压器两端的阻抗匹配(DAC 侧为100个差分)。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的参与。 由于在 ADC 数据表(ADC12DJ3200)中、建议使用平衡-非平衡变压器。

    我们认为 TI 针对 DAC38RF82的任何建议都是可用的。


    此致、

    Rajesh Khanna。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    我们是否可以将外部平衡-非平衡变压器与 TI EVM 配合使用? 我想使用 TCM2-33WX+ 、因为它具有低相位和振幅不平衡。  

    在 TSW40RF82EVM 上、以下模式是否起作用?

    1.组装 L7、L8、R382和 R380。

    2.拆下 R381和 R386。  

    3.连接 J40  TCM2-33WX+ 次级引脚3。  

    4.将 J39连接到 TCM2-33WX+ 次级点引脚4。

    初级侧输出?

    请告诉我。

    谢谢你。

    Mallesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mallesh、

    这应该起作用。 您还需要安装 R382和 R380。

    此致、

    Jim