This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:关于转换时间精度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/826543/ads1230-about-conversion-time-accuracy

器件型号:ADS1230

您好!

您能不能告诉我 ADS1230转换时间精度?
我想知道以80SPS 运行时的采样时间精度。

例如) 80SPS→12.5ms±xx%



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    数据速率的差异可以为+/-3%、但这不是一个有保证的规范。 数据速率与内部振荡器成正比。  如果需要精度、则应使用外部4.9152MHz 振荡器并将其馈送到 CLKIN 引脚。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob-San、

    感谢您的响应和支持。
    我将使用您的描述进行设计。

    此致、
    Yusuke