This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015-Q1:连续转换模式或单次触发模式

Guru**** 2527790 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015-Q1, ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840814/ads1015-q1-continuous-conversion-mode-or-single-shot-mode

器件型号:ADS1015-Q1
主题中讨论的其他器件: ADS1015

大家好、

我计划通过 ADS1015-Q1以10ms 至20ms 的间隔监控一个电压轨和两个热敏电阻输出。

我应该使用哪种转换模式、连续转换模式还是单次模式?

当我使用连续转换模式时、能否在转换期间通过 MUX[2:0]寄存器更改输入通道?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinji-San、



    我通常建议在单次转换模式下使用 ADS1015。 当您开始转换时、您将等待转换完成、然后读取数据。 时间量取决于数据速率设置。 所需时间为[1/(数据速率)]*1.1+20us。 针对器件内部振荡器的变化、增加了10%。

    例如、如果数据速率为1600SPS、则开始转换并等待:

    (1/1600)*1.1 + 20us = 625us*1.1 + 20us = 708us

    然后您将读取数据。

    您可以随时通过配置寄存器的 MUX[2:0]位更改输入通道。 但是、对配置寄存器进行编程时、ADS1015不会立即进行更改。 它会完成正在进行的任何转换、然后对配置寄存器进行更改。

    如果您使用连续转换模式、这可能会导致读回数据时出现问题、因为如果您进行了更改、您可能需要等待最多2个数据周期才能从新的配置寄存器设置中获取数据。

    您可以使用连续转换模式、但我始终觉得使用单次转换模式更容易、并等待一个设定的周期来读取数据。


    吴约瑟