This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675REF:使用 ADCPro 可从 ADS1675REF 获取的最大样本数

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835207/ads1675ref-the-maximum-number-of-samples-one-can-get-from-ads1675ref-using-the-adcpro

器件型号:ADS1675REF
主题中讨论的其他器件:ADCPro

嗨、大家好。 用户指南指出 、每次采集时、ADS1675REF 可以在 SDRAM 中捕获并保存8M 24位采样 ADC 数据。 我能否使用 ADCPro 软件的 EVM 插件将所有8M 数据记录并保存到 Excel 或文本文件中? 它表示任何测试的最大块大小为每通道1M 个样本。 这是否意味着 ADCPro 软件可以从 ADC1675REF 获取的一次采集的最大样本数仅为1M?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 社区。

    ADCPro 软件的总块大小限制为1、048、576个样本。  ADS1675REF 硬件可存储高达8M 个数据样本、但您需要编写自定义软件来充分利用大于1M 的样本大小。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    因此、如果我每次使用 ADCPro 执行数据采集/测试、ADC 将始终执行新的采样并覆盖所有8M 数据点、对吧? 在 ADC 不执行新的采样过程的情况下、ADCPro 是否可能仅按顺序记录 ADS1675REF 的数据点8次、以获得保存在 SDRAM 中的所有8M 数据点?

    此外、我没有为 ADC EVAL 开发自己的软件的经验。 您能给我更多关于我可以用来编写问题所需软件的工具的建议吗?   

    此致、

    小 oyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoyi、

    我没有关于如何在 Opal Kelly 数据采集板上保存数据的任何信息、但我希望每次在新采集时都将相同的1M 块写入数据。

    有关如何编写代码以与 Opal Kelly 开发板通信的详细信息、请参阅他们的网站 :https://opalkelly.com/products/xem3010/ 

    此致、

    Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Keith! 真的很有帮助!

    顺便说一句,我有一个工作伙伴,名字也是 Keith,也是一个非常好的人:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  很高兴为您提供帮助。

    此致、
    Keith