请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC38RF82 您好!
在 DAC38RF82启动序列中、切换 TRSTB 引脚后、UC 读取 SPI Page0、寄存器0x7F。
在这里、如果位[15:10]不等于10000b、那么用户是否必须再次执行以下所有操作?
-
将 JTAG 端口的 TRSTB 引脚拉低
-
为差分或单端时钟输入提供时钟
-
将 RESETB 引脚切换为低电平然后高电平(建议脉冲持续时间>10us)
还是 uC 必须继续读取 SPI Page0、寄存器0x7F 直到位[15:10]变为10000b?
在后一种情况下、 从 RESETB 引脚 变为高电平到 Bit[15:10]变为10000b 通常需要多长时间?
此致、
希拉诺