This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW1400EVM:将 DAC3282配置为实际输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC3282EVM, DAC3282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838952/tsw1400evm-configuring-dac3282-for-real-output

器件型号:TSW1400EVM
主题中讨论的其他器件: DAC3282EVMDAC3282

你(们)好

我将 DAC3282EVM 与 TSW1400EVM 连接。  

使用 HSDC Pro GUI 、我从 TSW1400EVM 向 DAC3282 EVM 提供了100MHz 单音调实际信号、并且 DAC 的输出频率被观察到为 TSW1400单音调的一半(两个通道 A/B 上为50MHz)

默认情况下、DAC 3282可能会提供 IQ 信号、如果是、如何将 DAC3282配置为 仅输出实际信号

 

请有人帮助我。

 

此致

t Krish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T Krish、

    我们的一位器件专家正在研究您的问题、并将很快与您联系。

    您能否确认正在使用什么 DAC 时钟频率和内插因子? 您能否确保"数据速率(SPS)"字段中的时钟频率正确? 以下示例说明了在使用625MHz 时钟且无内插时应如何创建信号。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krish、

    确保地址0x00中的位0和位1设置为"0"、地址0x01中的位3和位4设置为"0"、以使用实际输出数据运行、不进行内插。

    在 HSDC Pro GUI 中、 如果您使用 I/Q 多音调发生器、则创建真实而不复杂的数据。

    您以何种采样率运行 DAC? TSW3100 CLK DIV 设置为什么? 您能否使用您的设置从两个 GUI 发送屏幕截图?  

    此致、

    Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、T Krish、

    您是否仍需要有关此问题的帮助? 如果没有、我将关闭此帖子。 如果仍需要帮助、请打开新主题。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答

    我进行了1x 内插设置、并确保 DAC 速率和数据速率相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krish、

    您可以发送寄存器设置吗?

    此致、

    Jim