This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC900:如何避免 DAC900输出的零漂移?

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840813/dac900-how-to-avoid-the-zero-drift-of-dac900-output

器件型号:DAC900

尊敬的先生

   现在使用 DAC900实现电流到电压的转换、原理图如下所示;CH1是5V_DAC、CH2是 DACB_CLK、CH3是

测试点 TP8 (R121上的测试点)、我们可以看到5V_DAC 正常;当 FPGA 使用正常操作将 DAC900E (将数据写入零)复位时、TP

`s 电压在50ms 后被检测到大约0.5V、问题出在哪? 当 l 将耐 FSA 的 R155从4.7K 更改为7.5k 时,FPGA 复位

将  `s 重置为零,没有偏置电压;正确的设置值是多少? 可以帮帮我吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DU、

    您需要提供至少一 个时钟脉冲上升沿 、以将数据锁存到器件中。 我在您的电路上看不到 CLK 的迹象。 输出将未知。

    此外、IOUT 和/IOUT 上的负载应相同。 这似乎不是这样。

    此致、

    Jim