This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7028:CRC 功能

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7028, ADS122U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840499/ads7028-crc-function

器件型号:ADS7028
主题中讨论的其他器件: ADS122U04

大家好

如果我们问 ADS7028、您会介意吗?

我们想了解 ADS7028的 CRC 功能。
此函数是否用于 ADC 和 CPU 之间 SPI 传输的数据完整性?
我们认为它与 ADS122U04的类似。
如果我们有问题、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确、CRC 用于确保 ADC 和 CPU 之间的数据完整性

    两个器件之间的方法相似、但 CRC 代码的计算方式存在差异。

    用于计算 CRC 的多项式方程在每个器件中都是不同的。

    但是、CRC 应用于器件和通信的方法是相同的

    是否存在与此相关的具体问题或疑虑?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣辛西亚

    非常感谢您的回复。

    是否存在与此相关的具体问题或疑虑?
    ->我们有与此相关的问题。 所以、您的回复就足够了、谢谢!

    此致、

    大田松本