This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8910B:CONVST 和~CS 连接以及 RST 状态

Guru**** 2690625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8910B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840474/ads8910b-convst-and-cs-connection-and-rst-state

器件型号:ADS8910B

在数据表第25页;7.4.1 RST 状态  

'为了退出 RST 状态、主机控制器将 RST 引脚拉至高电平、同时 CONVST 和 SCLK 保持低电平、CS 保持
高、如图39所示。"

这意味着我们必须驱动 CONVST=0和 CS=1。 换言之、我们必须分别以不同的电平驱动这两个信号:0和1。  

但是、在第47页的图86中、CONVST 和 CS 连接在一起。 在这种连接中、我们无法单独驱动这两个信号。 因此、ADS8910B 不会脱离 RST 状态。

哪一个是正确的? 对此有何解释?

谢谢、此致

文  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Wen、

    当 RST 从低电平转换为高电平时、保持 CONVST 为低电平并不是一个硬性要求、只是一个建议。

    如果是/CS 和 CONVST 的单个控制线、为了退出复位状态、主机控制器可以拉高/RST、SCLK 保持低电平、两个/CS、CONVST 引脚保持高电平。  

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用