This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:内部基准的限制

Guru**** 2905560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840169/ads8028-the-limitation-of-internal-reference

器件型号:ADS8028

大家好

如果我们问 ADS8028、您会介意吗?

我们的客户希望 将内部基准用于外部基准电路。
那么 、内部基准的限制是多少?
20mA 的值是否正确?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们假设您的工作非常繁忙、但 您能否回答我们的问题?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟答复表示歉意

    内部基准能够提供高达2mA 的电流。

    如果在 电路中使用的 ADS8028以上、  则需要在输出端使用缓冲器 来驱动信号。

    此致、

    Cynthia