This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S052-Q1:由 ADC128S052-Q1读取数据

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S052-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/840442/adc128s052-q1-data-read-by-adc128s052-q1

器件型号:ADC128S052-Q1

尊敬的 TI 专家

 我现在使用 的是 ADC128S052-Q1、 可满足您对问题的帮助:

   如果我 先发送001 (通道1),然后  发送 005 (通道5);我想知道发回的数据是 通道1还是 通道5?

实际上,读回的数据始终 是上一个通道的值。 这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用十六进制命令?更改通道寄存器、需要遵循下图中的以下寄存器命令。

    因此,对于通道1,命令将为:0000 1000或十六进制:08h

    对于通道5、它将为:0010 1000、或十六进制:28h

    器件的时序如下所示。

    在第一组16个 SCLK 脉冲中、SDI 将指示器件对通道 n 进行采样、在下一组16个 SCLK 脉冲中、通道 n 的数据将可用。

    此致

    Cynthia