This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:您可以帮助检查 ADS1246电路吗?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, LM2662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839397/ads1246-may-you-pls-help-check-ads1246-circuit

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: LM2662

你(们)好,先生  

您可以帮助检查 ADS1246电路吗?

                

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    正在连接哪些传感器?  这是差分测量还是单端测量?  R2和 R53的用途是什么? 一般而言、电路似乎正常、但负电源中的任何噪声都将成为测量的直接部分、因为它正用作基准。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    我们的应用是否正常?

    正在连接哪些传感器?

    K 型热电偶温度线。

    R2和 R53的用途是什么?

    请参阅数据表 P.83/84

    负电源将成为测量的直接部分、因为它被用作基准。

    LM2662.pl的电源参考附加文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    R2和 R53的值应相同、以便 TC 集中在模拟电源内、从而为 ADS1246保持适当的共模。  此外、使用双极模拟电源时、R53应连接到 AVSS 而不是 AGND。  

    我强烈建议您不要将 LM2662输入电压连接到 U7并联稳压器的输出。  U10可能需要的 R5将限制电流。  U10的输入电压应由与 U3相同的连接点提供(除非该电压大于5.5V、否则在本例中将连接到 U3的输出)。

    如何测量 TC 的冷端?

    此致、

    Bob B