This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7881:ADC 至 FPGA 接口的输入/输出延迟信息

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838923/ads7881-input-output-delay-information-for-adc-to-fpga-interface

器件型号:ADS7881

您好!

我将 ADS7881连接到 FPGA。 采样频率= 2MHz。 我正在为 FPGA 设计编写用于计时分析的 SDC 时序命令、并且需要 ADS7881所有引脚的输入和输出延迟值。 我在数据表中未找到此信息。  

请告诉我在哪里可以找到此信息。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Echotwozero、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  

    很抱歉耽误你的时间。  ADS7881数据表的第5页列出了所有各种时序和负载条件、这是否是您要查找的详细信息?  您能告诉我们您还需要什么吗?