This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS8345EVM:使用 McBSP 将 ADS8345与 TMS320C6713连接

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839051/ccs-ads8345evm-interfacing-the-ads8345-with-tms320c6713-using-mcbsp

器件型号:ADS8345EVM
主题中讨论的其他器件:ADS8345

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试 使用 McBSP 将 ADS8345与 TMS320C6713连接、以进行多通道串行数据传输。

有人能不能为我提供一些可用于此目的的示例代码。

任何帮助都已过价。 但斯克提前。

此致、

Sajida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI.com 上没有 ADS8345的示例代码、也没有 TMS320C6713的更具体的代码。  我们的一些内部存档中可能有一些旧代码、但它可能是使用旧版本的 CCS 生成的、该版本可能无法直接工作、但我们将检查我们是否有某种作为起点的代码。

    否则、我们建议与 C6x 团队合作以获取其一些示例 McBSP 项目、然后对其进行更新以匹配 ADS8345的时钟和计时要求。

    如果我们发现问题、我将在几天内更新此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了一些信息、并将启动一个包含一些其他详细信息的私人消息线程。