This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC11DS105:关于输出摆幅

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC11DS105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838576/adc11ds105-about-output-swing

器件型号:ADC11DS105

尊敬的专家:

我的客户已在其系统中使用 ADC11DS105、发现输出摆幅超出数据表说明。 在数据表中、它显示输出类型为 LVDS、摆幅典型值为350mV、但客户已测量出800mV 的输出摆幅。 您能检查哪里可能出错吗?

下面是示波器快照:紫色曲线是时钟、黄色是输出。

BR、

Joyce  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    这些示波器测量是差分测量还是单端测量? LVDS 输出端是否有差分电阻器(100欧姆)?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    此问题是否仍需要帮助? 否则、我将关闭此线程。 如果仍需要帮助、请打开新主题。

    此致、

    Dan