This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC3484:除在 DAC3484的 NCO 中生成的频率分量

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC3482

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838969/dac3484-frequency-components-other-than-generated-in-the-nco-of-dac3484

器件型号:DAC3484
主题中讨论的其他器件: DAC3482

您好!

我们有一个板、其中 DAC3484连接到 FPGA Virtex 6。 我们将向 DAC 馈送144Msps A 和 B 通道数据(IQ)。

在初始测试中、我们将通道强制设置为 X"0000"、将 B 通道强制设置为 X"7000"。

2.插值设置为 x8

DAC 运行频率为1152MHz (来自内部 PLL)。 PLL 基准为384MHz

4、NCO 使能、NCO 输出频率从144MHz 到216MHz 不等。

我们观察到以下行为。 @191MHz 的输出(即 NCO 调谐频率为191MHz)、我们观察到在191MHz 载波峰值附近有很多额外的频率分量。 但是、当 NCO 调谐到192MHz 时、该行为消失、SFDR 得到改善。

6.连接了不同 NCO 输出的频谱(请参阅压缩文件夹)。

这种行为背后的原因可能是什么?

e2e.ti.com/.../125.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    由于 NCO 未被初始化、可能会发生这些杂散。 NCO 基本上是一个相位计数器、需要同步以确保正确完成计数过程。 通常、您需要启用 SIF_SYNC 位的开/关。 有关详细信息、请参阅 DAC3482初始化过程。

    我已经检查了这些是否是191MHz 通过混叠折返的谐波、并且它们不是谐波折返。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们遵循了 DAC3482初始化过程中提到的相同过程。 即使如此,同样的问题仍然存在。

    请注意、我们仅将 NCO 输出样本路由到 DAC 内核(即数据输入强制为 I = X"0000" 、Q 通道强制为 X="7000")

    因此、DAC 应生成@191MHz 的 NCO 载波、而不产生任何杂散

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗勒:

    存在杂散时、它们处于6MHz 或12MHz 的偏移。  1152 MHz 时钟和368 MHz 基准是3倍。  这种相关性可能不是巧合。  看起来基准/时钟/NCO 相互跳动。  这是不可预料的。  在190MHz 频率下、我怀疑杂散线性上升、并被埋在信号下方。  只需在这里进行滚珠。  如果您尝试使用 TSW1400板、是否存在相同的问题?   FPGA 平台接口可能会出现意外情况。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJH、

    我们通过运行 DATA_CLK 并从 DAC 中强制设置一个恒定值来完成类似的实验(DAC3484中有一个选项可通过很少的寄存器调整来将恒定值驱动到 DAC)。 然后、我们使 NCO 能够生成190、191、192、193...MHz 载波。 问题仍然是一样的。

    就像您提到过的" FPGA 平台接口意外之处"一样... 请您将其展开并告诉我可能的原因是什么?