This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 处理器建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TX517, ADS4128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839543/processor-recommendation

主题中讨论的其他器件:TX517ADS4128

大家好、

我们正在设计使用 双通道高压发送器(TX517)和 DAC (ADS4128)的超声波设备。

有没有人能建议我一  个适用于两个接口的 Sitara 微处理器器件型号。

以下是我们的应用方框图。

e2e.ti.com/.../ADC_5F00_DAC_5F00_INTERFACE.pptxe2e.ti.com/.../ADC_5F00_DAC_5F00_INTERFACE.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS4128具有 双倍数据速率(DDR) LVDS 接口。 所有 Sitara 器件都不支持此类接口。 您应该考虑使用外部转换电路(例如 FPGA)来连接此 ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    您能向我推荐  任何采样率为200MSPS 且支持 Sitara 微处理器或任何其他微处理器的 DAC 器件型号吗?

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在邮件上方忘记。

    您能向我推荐 任何采样速率为200MSPS 且支持 Sitara 微处理器或任何其他微处理器的 ADC 器件型号吗?

    谢谢、

    Ashok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个处理器支持论坛。 ADC 和 DAC 由不同团队在不同论坛上提供支持:

    从 Sitara 的角度来看、我想说您需要选择一个具有数字接口的 ADC、该接口与您选择的 Sitara 处理器兼容。 请注意、没有任何 Sitara 器件具有差分输入。