This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC121S051:ADC121S051时钟电压高于电源电压

Guru**** 1637120 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC121S051
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839704/adc121s051-adc121s051-higher-clock-voltage-than-supply-voltage

器件型号:ADC121S051

您好!

在电源电压为3V 时、是否可以使用5V 时钟信号运行 ADC121S051?

此致
Tobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的。 数字引脚独立于模拟电源工作。 只要数字引脚电压在所需范围0.3V 至+5.25V 之内、无论电源如何。

    此致

    Cynthia