This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1274EVM-PDK:通信方法

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839962/ccs-ads1274evm-pdk-communication-method

器件型号:ADS1274EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1274

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、 我对 ADS1274EVM-PDK 有疑问。

ADS1274EVM-PDK 和 PC 与哪个接口通信? (USB 或 GPIB 或其他内容?)

我将询问如何在 ADCPro 的连续模式下将数据从电路板发送到 PC。

1、测量块大小、停止测量、传输数据

2.测量时发送数据

哪一项是正确的?

我担心如何传输测量数据、因为它太大了。

例如、52kSPS:3字节* 4通道* 52k = 624kByt/s

我应该将此数据传输到 Linux 计算机、您建议使用哪种通信方法? (我的 MCU 是 C2000系列)

为什么不再提供示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS1274EVM-PDK 使用 USB 接口。  请注意、此工具仅与 Windows PC 上的 ADCPro GUI 软件进行通信。

    ADS1274EVM-PDK 可 在 MMB0硬件上采集最多1、048、576个样本、然后通过 USB 将块传输到 PC。  然后、使用 ADCPro 软件、您可以将此数据保存或导出到文件中、并在其他软件工具中将其打开以进行进一步分析。

    EVM 使用的传输为案例1。   测量块大小、停止测量、传输数据

    ADS1274EVM (不带 MMB0板)也可以 使用 SPI 或帧同步直接连接到您自己的定制硬件(C2000)、其中包含您为创建数据收集系统而编写的固件。  在本例中、我们没有任何将 ADS1274与 C2000系列处理器连接的示例代码。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用