This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1232

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839512/ads1232

器件型号:ADS1232

您好!

首先、我在项目中使用了 ADS1232、它运行得非常好、但当我复制同一个板时、我会遇到一些我不熟悉的问题。

          XTAL 2=GND 或悬空、

          XTAL 1 = GND、

输入=REF=5V、

GAIN0=0、GAIN1=0、速度=0、

temp=0、A0=0、

、AIN0P=AIN0N=10mV、AIN1P=AIN1N=10mV、

PDWN 引脚可实现高电平低电平,这一点非常好,因为我 正确地提供 SCK ,DOUT 引脚可提供10SPS 输出,输出似乎始终处于高电平(+5V)。  我不知道我的电路中会发生什么情况,有人帮助我

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    您将增益设置为1、两个输入的输入电压相同、这应导致大约0V 的输入。  返回的实际代码值是多少?  您是否有从 ADS1232读取的数据的范围截屏、您可以共享这些数据?

    您将什么用作输入电压源? 输入源必须以 ADS1232的 AGND 为基准。

    ADS1232有一个二进制补码输出、其中0xFFFFFF实际上 是-1个十进制数。  

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用称重传感器作为两个通道的输入、如

    励磁(+)=10V

    励磁(-)=AGND

    信号(+)=AIN1P

    SIGNAL (-) =AIN1N (我应该将该引脚连接到 GND 还是什么?)  

     DOUT 引脚的输出为 0xFFFFFF.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gobinath、

    您将显示 DRDY/DOUT、它指示转换大约每100ms (10sps)完成一次、这就是您配置 ADS1232的方式。  由于您没有显示任何 SCLK、我无法判断完成的转换的数据输出是多少。

    当 DRDY/DOUT 从高电平转换为低电平时、您应该通过发送24个 SCLK 来读取结果。  您能否向我发送 DRDY/DOUT 和 SCLK 的示波器截图(在相同的示波器图上)以便我可以查看实际数据?

    另外需要注意的是、如果您将一个负载单元连接到受10V 激励的输入、则负载单元的共模为激励电压的1/2、即5V。  这在增益为1或2时很难测量(因为由于共模限制、您无法使用较高的增益)。  应以与为 ADS1232模拟电源供电相同的电压激励负载单元。  您还应使用与基准电压相同的电源。  如果您不这样做、则会受到大量漂移的影响、因为测量不再是比例式的。

    在电桥配置中、负载单元通常为4或6引线。  其中2个用于励磁、2个用于电桥输出(在6线情况下、励磁电源将有2个感应引线用作基准输入)。  2个电桥输出引线将连接到 AINP 和 AINN 输入。

    根据您的配置和问题、我怀疑您有一个3线配置而不是桥配置的负载单元。  如果是这种情况、您需要创建一个惠斯通电桥电路、将称重传感器用作电桥元件。  创建的电桥的输出将连接到 ADS1232的 AINP 和 AINN。  您可以通过进行互联网搜索、找到有关如何从三线负载单元构建桥的示例。

    此致、

    Bob B