This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5292:ADS5292'14位#39;出现在 ADS5292&#39数据表中

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5292, ADS5294

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839264/ads5292-about-the-several-14-bits-appeared-in-ads5292-s-datasheet

器件型号:ADS5292
主题中讨论的其他器件: ADS5294

您好!  

 在 ADS5292的数据表中、我对几个"14位"感到困惑。

在第7页中:  

在第52页中:  

14位、12位、10位?????? ADS5292是否具有14位模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您考虑使用 ADS5292! 是的、该器件支持14位模式。 请注意,14位性能基于基准测试仪表征,最终测试仪无法保证。 因此、14位仅具有典型的 SNR 数、而不是最小值。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于14位分辨率、我最好选择另一个类似的器件 ADS5294、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 ADS5294是14位穿孔的更好选择。 其功耗略高。  

    谢谢!