This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4900:PPG 信号采样

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836574/afe4900-sample-ppg-signal

器件型号:AFE4900

您好!

AFE4900具有4个 LED 和3个 PDS,LED3或 led4用于对环境光进行采样, 但我想使用4个 LED 来对 PPG 信号进行采样,是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎访问 TI E2E 论坛!

    从 AFE 的角度来看、没有任何限制。

    但是、请参阅数据表中的第8.3.1节、了解使用第4个 LED 时的系统级影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我使用所有 4个 LED 对 PPG 信号进行采样、 则无法采集环境温度;那么 IAMB 是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果无法测量环境电流、则可能无法在计算中使用 IAMB、这可能无法根据环境光线较高等特定条件产生准确的结果