This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC232:一些问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839849/ddc232-some-problems

器件型号:DDC232

你(们)好

我对 ddc232有一些问题。

1 -输入是否需要任何额外的保护电路?

2-要将光电二极管连接到 ddc232的输入,是否需要任何高通或低通滤波器?

3 -更改主时钟(CLK)有什么作用? 如果我们更改频率、将更改哪些属性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mojtaba、

    关于您对 DDC232的问题:

    1. 该器件在输入端具有内部 ESD 保护。 但是、如果您在系统级别需要更多、您可以添加它们、但这些会占用空间、并且还存在泄漏风险。 通常、我们的 CT 客户会将 PD 阵列直接连接到系统内部的所有输入端、因此无需额外的保护。
    2. 我们从未见过任何人在探测器和设备之间使用前面的滤波器。 由于输入电容会影响 放大器噪声源的传递函数、因此需要将其保持在较低的水平、从而增加其影响。 此外、串联电阻器会增加噪声、并且还需要在传感器电流流入器件时保持低输入阻抗等。 因此、人们只需从尽可能干净的检测器信号开始。
    3. 器件 ADC 转换过程和控制连续和非连续两种工作模式的内部状态机主要是系统时钟(CLK)速度的函数。