This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:ADS8684 REFIO 输出不正确

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8684

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839476/ads8684-ads8684-refio-output-is-not-correct

器件型号:ADS8684

您好!

我对 ADS8684有疑问、我使用了内部参考、但 REFIO 输出接近0V。SPI 接口正在运行、我可以 获取 SDO 数据、但每个通道的数据不会更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    除了/RST 引脚上所需的上拉电阻外、我没有看到您的原理图有任何问题、您可以测量/RST 引脚上的电压吗? 还要检查 REFCAP 上的电压? 器件上电后、是否有任何可用的复位脉冲信号施加到/RST? 如果是、脉冲的低宽度是多少? AVDD 和 DVDD 应为5V 和3.3V、请仔细检查。

    此致、

    戴尔