This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562:将 ADS5562与 LMH6552搭配使用

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839418/ads5562-use-ads5562-with-lmh6552

器件型号:ADS5562

你(们)好  

我正在阅读数据表。

请查看数据表第46页的图60。

我能否提供1.5V 电压源(IN+)和1.5V 直流电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、当 VCM 为+1.5V、电压轨为+5V/-5V 时、提供1.5V 信号不应成为问题。 这是 ADC 的交流输入还是直流输入?

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 DBROCK。 感谢您的回答。

    您是指1.5V (红圈)是直流电压吗?

    我将为 Vin 提供交流电压。 (VCM±0.9V)。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、这是我的意思、但我问您是在为 LMH5552提供1.5VCM 之外的交流还是直流信号(您已经回答过)。

    此致、

    Dan