This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:adc12dj3200

Guru**** 2554080 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837234/adc12dj3200-adc12dj3200

器件型号:ADC12DJ3200

你好!

使用 adc12dj3200时出现问题。 上电后、PLL 被锁定、并且可以使用默认的寄存器设置在 JMODE1中打开 JESD 链路。 但是,如果我将寄存器重新配置为 IJMODE0,则 PLL 未锁定,且 JESD 未启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    要更改 JMODE、您首先需要通过将0x00的值写入寄存器0x200来禁用 JESD_EN。 您可以将0x00的值写入寄存器0x201以更改为 JMODE0、然后将 JESD_EN 的值通过0x01启用到寄存器0x200。

    此致、

    Neeraj