This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200:差分输入 P 和 N 交换

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837251/adc12dj3200-differential-inputs-p-and-n-swapping

器件型号:ADC12DJ3200

尊敬的 TI:

我们在设计中使用 ADC12DJ3200。

我已经检查了评估板布局,在布局中,平衡-非平衡变压器负侧输出连接到 ADC 的正侧差分输入。

该 ADC 是否有一些内部电路在内部交换输入,即如果 ADC 的 P 和 N 输入分别连接到平衡-非平衡变压器的 N 和 P 输出,我们是否可以通过编程在内部交换 P 和 N 输入?

谢谢、

Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lalit、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    请更新此信息。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    进行了 P 和 N 交换、以简化布局。 但无法在 ADC 中将其与软件取消交换。

    此致、
    Neeraj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neeraj、您好!

    由于该 ADC 具有两个通道、并且在通道1平衡-非平衡变压器输出的评估布局中、P 和 N 连接到 ADC 输入 P 和 N、但通道2平衡-非平衡变压器输出的 P 和 N 连接到 ADC 输入 N 和 P

    这是否会生成反相数字数据、例如输出数据、该数据应该为1、现在为0、反之亦然。

    我们是否需要反转 FPGA 中的数据?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    请更新此信息。

    如果我们反转 ADC 输入的 P 和 N 连接、那么我们是否需要反转 FPGA 中的数据。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

    您能否对此进行更新?

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您能否更新一下我们是否需要处理 FPGA 中的数字数据、我们通过将 ADC 的 P 和 N 输入与平衡-非平衡变压器的 N 和 P 输出进行交换而从 ADC 获得的数据?

    我们将非常感谢尽早作出反应。

    谢谢、

    Lalit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lalit、

    因为 P 和 N 输入在 CHA 与 CHB 上交换。 如果您关心 CHA 与 CHB 的相位关系、则 CHA 的输出数据将与 CHB 的输出呈180度异相。 请将 CHB 的相位改变180度以对输出数据进行表示。 如果您不关心两个通道之间的相位关系、那么您不必执行任何操作。  

    此致、

    Neeraj