Other Parts Discussed in Thread: ADS1235, ADS1261, ADS1231, ADS1234, ADS1232, ADS1230
主题中讨论的其他器件:ADS1235、 ADS1231、 ADS1234、 ADS1232、 ADS1230
你(们)好,先生
我看到许多 TI ADC 用于体重秤
例如:ADS1231、ADS1235、ADS1261
您是否有可供我参考的 COMP 表?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Alex:
下面是我们的秤重 ADC 最重要规格的比较表。 如果您对这些产品或规格有任何其他疑问、请告诉我。
|
参数 |
单位 |
条件 |
ADS1235 |
ADS1234 |
ADS1232 |
ADS1231 |
ADS1230 |
ADS1261 |
|
分辨率 |
位 |
24 |
24 |
24 |
24 |
20. |
24 |
|
|
输出日期率 |
SPS |
(最小值/最大值) |
2.5 / 7200 |
10/80 |
10/80 |
10/80 |
10/80 |
2.5 / 40、000 |
|
输入通道 |
(差分) |
3. |
4. |
2. |
1 |
1 |
5. |
|
|
外部 VREF 输入 |
2. |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
||
|
封装类型 |
VQFN-32 |
TSSOP-28 |
TSSOP-24 |
SOIC-16 |
TSSOP-16 |
VQFN-32 |
||
|
封装尺寸 |
5毫米 x 5毫米 |
6.4毫米 x 9.7毫米 |
4.4毫米 x 7.8毫米 |
6毫米 x 9.9毫米 |
4.4毫米 x 5毫米 |
5毫米 x 5毫米 |
||
|
模拟电源电压范围 |
(单极) (双极) |
4.75V 至5.25V ±2.5V |
2.7V 至5.3V - |
2.7V 至5.3V - |
3V 至5.3V - |
2.7V 至5.3V - |
4.75V 至5.25V ±2.5V |
|
|
偏移误差漂移 |
nV/°C |
(典型值/最大值) (G=128) |
10/50. |
±10 /- |
±10 /- |
±20/- |
±10 /- |
10/50. |
|
增益误差漂移 |
ppm/°C |
(典型值/最大值) |
0.5/4. |
±2.5 /- |
±2.5 /- |
±2 /- |
±4 /- |
0.5/4. |
|
INL |
ppm |
(典型值/最大值) |
±2/±10 |
±4 /- |
±4 /- |
±8/- |
±6 /- |
±3/±12. |
|
ENOB |
位 |
(10SPS、G = 128) |
22.9. |
22.0 |
22.0 |
19.8. |
19.8. |
22.9. |
|
输入噪声 |
nVRMS |
(10SPS、G = 128) |
10. |
17. |
17. |
40 |
53. |
12. |
|
PGA 增益 |
1、64、128 |
1、2、64、128 |
1、2、64、128 |
128 |
64、128 |
1至128 |
||
|
交流激励 |
是的 |
- |
- |
- |
- |
是的 |
||
|
自动置零模式 |
是的 |
- |
- |
- |
- |
是的 |
||
|
信号监控器 |
是的 |
- |
- |
- |
- |
是的 |
||
|
低 VREF 监控器 |
是的 |
- |
- |
- |
- |
是的 |
||
|
功耗 |
mA |
(典型值) |
4.7. |
1.5 |
1.5 |
1 |
1 |
4.7. |
|
工作温度 范围 |
-40°C 至+125°C |
-40°C 至+105°C |
-40°C 至+105°C |
-40°C 至+85°C |
-40°C 至+85°C |
-40°C 至+125°C |