This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5562:ADS5562单端到差分

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839299/ads5562-ads5562-single-to-differential

器件型号:ADS5562

你(们)好  

我使用 ADS5562设计了电路。

我正在为该芯片寻找单端到差分放大器。

我将使用50MHz 的频率。

您能否推荐单端到差分放大器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我将在您的另一篇文章中回答此问题。

    此致、

    Dan