This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P49:LVDS 至 LVCMOS 位映射

Guru**** 2513705 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS62P49

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/839184/ads62p49-lvds-to-lvcmos-bit-mapping

器件型号:ADS62P49

大家好、我正在使用 FMC150卡、该卡具有用于模数转换的 ADS62P49 ADC。 但是、FMC150数据表仅在7对 LVDS _P 和_N 输出方面提到了 FMC 引脚布局。

我想在 LVCMOS 输出配置中使用 ADC。 有人能告诉我7对 LVDS 对(DDR)是如何映射到14位 (LVCMOS)的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prm、

    请参阅您的另一篇文章、了解更多通信信息。

    此致、

    Dan