This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5574:DAC5574 THD 问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5574, DAC43401, DAC53401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838565/dac5574-dac5574-thd-issue

器件型号:DAC5574
主题中讨论的其他器件: DAC43401、 DAC53401

您好、先生、

DAC5574设置:I2C 设置为400kHz、采样率为36点、

波形要求如下、T = 16.667ms。  

但 THD 性能非常差、如何设置 DAC5574参数以提高 THD (第2–第10次)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tseng、

    感谢您的查询。 当您生成正弦或余弦以外的波形时、THD 不是要查看的正确参数。 由于您的要求是生成锯齿波形、因此您可以查看具有锯齿波形函数的 DAC53401或 DAC43401。

    如果您需要使用正弦波生成实现更高的 THD、我建议您使用具有 LDAC 输入引脚的更高分辨率 DAC 进行同步更新。  

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、Precsiion DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uttam、

    非常感谢。

    我的应用是用于控制器件的 DAC 同步输出双通道锯齿波形。 是否有合适的 DAC?

    此致、

    Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    DAC53401是一款单通道 DAC。 但您可以使用2个 DAC 并将其配置为相同的 I2C 地址。 否则、使用广播地址触发锯齿波形。

    此致、

    Uttam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uttam、

    明白了。 谢谢!

    此致、

    Roger