This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688EVM-PDK:Windows 需要格式化 micro SD 卡

Guru**** 2929900 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688A, ADS8664, ADS8668, ADS8674, ADS8678, ADS8684, ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837671/ads8688evm-pdk-windows-needs-to-format-micro-sd-card

器件型号:ADS8688EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8688AADS8664ADS8668ADS8674ADS8678ADS8684ADS8688

我正在尝试从 micro SD 卡安装软件、但 Windows 看到该卡未格式化、因此我无法将软件加载到我的计算机。 板上的两个 LED 意味着连接正确。 我的计算机运行的是 Windows 7企业版64位。

谢谢、

Roger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    要评估 ADS8688A、需要在 Windows PC 上加载的软件可从以下网站获得: http://www.ti.com/lit/zip/sbac131

    micro SD 卡包含此安装程序以及在加电时自动加载到 SDCC 处理器上的软件/固件。 如果 SD 卡损坏、控制器可能无法正常工作。

    请尝试从 TI.com 链接安装 PC 端软件、并检查设备管理器中是否正确枚举了控制器。 如果您完成此步骤、其余部分应就位。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 PC 端软件。 GUI 连接到电路板、但随后在器件 Specification.in 中给出了消息 DUT 设置缺失 该文件的内容如下所示。

    [ADS8664EVM]
    ID ="ADS8664 EVM"
    分辨率 ="12"  
    通道数="4"

    [ADS8668EVM]
    ID ="ADS8668 EVM"
    分辨率 ="12"  
    通道数="8"

    [ADS8674EVM]
    ID ="ADS8674 EVM"
    分辨率 ="14"  
    通道数="4"

    [ADS8678EVM]
    ID ="ADS8678 EVM"
    分辨率 ="14"  
    通道数="8"

    [ADS8684EVM]
    ID ="ADS8684 EVM"
    分辨率 ="16"  
    通道数="4"

    [ADS8688EVM]
    ID ="ADS8688 EVM"
    分辨率 ="16"  
    通道数="8"

    PS:请按照相同的格式添加 EVM 的详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    如果您要测试 ADS8688A、此补丁文件应可解决此问题: https://txn.box.com/s/kn2veiova6j6nen84eozbkzhlry5pwnx

    如果您尝试测试其他变体之一、请告诉我、我将需要进一步深入探究。

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、

    能否确认您能够安装并运行该软件?

    此致、

    Sandeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装并运行了 GUI 软件。

    谢谢、

    Roger