This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:片外模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838920/tx7316evm-off-chip-mode

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件:TX7316

你(们)好   

我有一个 TX7316评估板、我已将其设置为3级模式。 当我在片上模式下运行时、它的转换次数有限(16)

允许脉冲的图形分布。 基本上、我很想发送具有很多周期的线性调频脉冲、我认为这是不可能在片上使用的。

我想知道是否可以使用 J11连接器在该评估板上运行片外模式、如果可以、我需要对硬件进行哪些更改  

执行以使其正常工作。 它表示在片上模式下、它有输入控制信号接地。

用户指南没有详细介绍片外(仅介绍一些实际操作的开关)如果我运行的是片外、这是否意味着我可以使用直接与 CPLD 进行通信  

JTAG 连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin、  

    感谢您使用 TX7316! 我们了解线性调频脉冲波形的需求。

    目前,片外 BF 模式具有预设波形。  您可以使用 CPLD 来控制片外波束形成器。 而您需要通过自己的 EVE 对 CPLD 进行编程。  您需要通过 J11 JTAG 接口对 CPLD 进行编程。  

    谢谢!

    小春