This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:VSP5610

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: VSP5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835687/vsp5610-vsp5610

器件型号:VSP5610
您好、TI、
我们有以下 与 AFE VSP5610相关的问题:
  • VSP5610的本底噪声是多少?
  • 我们如何测量本底噪声?
  • 理想情况下、应在哪种模式下测量本底噪声? CDS 还是 SH?
以下方法是否适合测量本底噪声?
-在 CDS 模式 +像素钳位中配置 AFE
-去耦模拟信号输入(AINx)和模拟信号接地(AINGNDx)、0.1uF 至电路接地(AGND)
-测量 AFE 的数字计数。  
此致、
普尔维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvi、

    您测量噪声的方法是正确的。

    通过0.1uF 电容将 AINx 和 AINGNDx 交流耦合到 AGND、您将测量空闲通道噪声。

    CDS 模式可降低复位噪声和其他低频噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    感谢您的快速响应。

    我们有以下问题:

    • 当 AFE 的 AINx 引脚通过电容器连接到 AGND 时、该引脚上应显示恒定的直流电平。 对吧?
    • 本底噪声测试是否取决于 SHP/SHP 时序值? 如果是、我们如何确定 SHP/SHD 时序值? 当 CCD 信号被注入 AFE 时、我们知道 SHP 和 SHD 时序的配置方式应确保 SHP 脉冲在 CCD 信号的"参考电平"期间下降、而 SHD 脉冲在"数据电平"期间下降。 但是、当信号连接到 AGND 时-我们如何配置 SHP/SHD 时序?  

    此致、

    普尔维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!
    您是否有机会了解这一点?
    此致、
    普尔维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Purvi、

    我已回复了您在电子邮件中的问题、但没有收到您的回复。