This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8668:ADC 输出不稳定且不一致

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837210/ads8668-adc-output-is-unstable-and-inconsistent

器件型号:ADS8668

您好!

我们使用 ADS8668作为 ADC 芯片、通过 SPI 与 NXP 的 LPC54606连接。 使用内部基准、REFIO 引脚上的电压为4.096伏。

我们已确保时钟和芯片选择信号可根据数据表提供。 SPI 波特率从100K 更改为500kbps。

我们可以成功更改输入信号范围。 这是通过读回范围选择寄存器来确保的。

我们尝试通过提供的数据序列来手动读取通道0  

0xC0 0x00 0x00 0x00、然后无操作字节0x00 0x00 0x00 0x00。

但12位值得到的不是稳定的、即使输出0也多次被观察到。

就硬件而言、我们遵循了 TI 建议的准则。

请帮助您了解问题并解决问题。

此致、

Sharad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sharad,

    更多信息将非常有助于解决该问题:

    1、使用示波器捕获的时序图(/CS、SCLK、SDI 和 SDO)、可以使用默认输入范围。

    您的原理图

    谢谢。

    此致、

    戴尔