This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS41B29:1.8VCMOS 兼容性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS41B29

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838086/ads41b29-1-8vcmos-compatiblity

器件型号:ADS41B29

1.8V CMOS JEDEC 标准将 VOL 最大值称为0.45V、VIL 最小值称为0.63V。 这可提供0.18V 的噪声容限。

但是、ADS41B29低电平输入电压最大值仅为0.4V。 这低于保证的 JEDEC VOL。

这使得它与 Xilinx LVCMOS18 IO 标准不兼容。

然而、文本表明它支持1.8V CMOS 逻辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

    你是对的。  标准状态:VIH/VIL = 1.17/0.63V、ADS41B29根据数据表支持1.3/0.4V。 从技术上讲、这不符合要求。  实际上、它足够接近可用。  如果合规性至关重要、则可以引入电平转换器。

    -RJH