This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VSP5610:在一个通道中没有得到3个计数

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/835469/vsp5610-in-one-channel-not-getting-3-count

器件型号:VSP5610

您好!

我已在 CD 模式下设置了 AFE、并将输入信号接地。在2个通道中、我能够看到3个计数。 而在一个通道中的另一个通道中、我能够进行150次计数、为什么?

我的 AFE 配置设置是

我已将 MCLK 配置为1MHz。

钳位模式是像素钳位

基准电压和钳位电平选择为内部基准电压2.2V。

通道极性- CCD

以及在 SHP 和 SHD 中设置的计数

SHP_CH 1&2_上升沿-6

SHP_CH 1&2_Falling Edge-14

SHD_CH1&2_RISING 边沿-31

SHD_CH1&2_FALLINE-38

SHP_CH 3&4_RISING EDE-7

SHP_CH 3_4_Falling Edge-14

SHD_CH3_4_RISING 边沿-32

SHD_CH3&4_FALLINE-38

增益= 1

我已附上 AFE 的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    您能否提供原理图的高分辨率图像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      我将图像分为两部分。

    并向您发送2个您可以查看的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    根据您列出的时序、超出了 SHP 和 SHD 的最小脉冲宽度(tpw、tdw)。

    有关 CDS 时序规格、请参阅数据表(第7节)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    我计算出了 tpw 和 tdw、并且在范围内。

    我使用了 x2采样。

    数据表中

    Tpw= 17ns 至250ns

    Tdw = 17ns 至250ns

    我们的 tpw 和 tdw 是

    信道1 &2

    Tpw=166ns

    tdw=146ns

    以及通道3和4

    tpw=146ns

    tdw=125ns

    因此、tpw 和 tdw 都在范围内。

    您认为他们违反了吗?您能解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vishal,

    您的时序配置似乎正确。 这是我的坏情况。

    我们查看了您的原理图、没有发现任何异常情况。

    关于您最初的问题、您能否澄清一下3次计数/150次计数的含义? 您是指 LSB (ADC 代码)吗?

    如果是、对于空闲通道噪声、150 LSB 看起来很高。

    以下是一些调试提示:

    1.增加通道增益并检查噪声。 如果噪声代码较高、则似乎噪声在输入端耦合。

    2.查看数据的 FFT 以了解可能的噪声源。