This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1548-Q1:采样转换期间的 SPI I/O CLK 活动

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1548-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838489/tlv1548-q1-spi-i-o-clk-activity-during-sample-conversion

器件型号:TLV1548-Q1

大家好、我在转换步骤期间有关于 SPI I/O CLK 的问题。 是否要求 CLK 处于活动状态? 与 CS 线路相比、DS 中的时序图(例如图16)显示了这种情况。 在 SPI 传输宽度仅为10位的情况下、是否允许关闭 CLK?

谢谢

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您只需要10个 I/O 时钟即可从 TLV1548-Q1获取数据、您不需要/CS 高电平下的时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、感谢您的确认!