This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:ADC BoosterPack™︎插件模块

Guru**** 2584665 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, ADS1219, BOOSTXL-ADS1219, ENERGIA, ADS1262, LMP90100, ADS1261EVM, ADS1261, ADS124S08, ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837307/ads1219-adc-boosterpack-plug-in-module

器件型号:ADS1219
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP432E401Y、、 ENERGIAADS1262LMP90100ADS1261EVMADS1261ADS124S08ADS124S08EVM

你(们)好  

是否可以 将两个 ADS1219 BoosterPack 插件模块与 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 开发套件同时连接?  

谢谢、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    BOOSTXL-ADS1219被开发成在 LaunchPad 上用作单个 BoosterPack。  从技术上讲、BoosterPack 可以堆叠、但地址引脚当前存在冲突(因为 I2C 地址相同)、其中一个引脚需要更改。  此外、两个器件的 DRDY 将连接在一起、这使得确定转换何时完成变得更具挑战性。

    至于固件/GUI、无法使用当前适用于 ADS1219 BoosterPack 的器件。  您必须编写和开发自己的固件/GUI、遗憾的是、TI 没有资源来帮助支持 TI.com (和 dev.ti.com)当前提供的此类工作。

    您可以开发 Energia 应用并下载到 LaunchPad。  要显示数据、您可以通过 XDS 调试器端口将 GUI Composer 与 COM 端口连接。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bob。  

    这使我的疑问得到了很好的解决。 感谢您付出的时间和努力。  

    再问一个问题、您是否建议使用与 ADS1219同等但至少具有10个通道的任何其他 ADC 评估模块? 我浏览了 TI 网站、我想  

    我希望以最低24位分辨率对8个传感器进行采样。 就解决方案而言,上述两项工作是有效的。 但是、在评估板 LMP90100中、我无法确定它是否支持(两端) 8 通道采样? 我衷心感谢你对这一问题的看法

    谢谢

    Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    您似乎希望使用 EVM 构建原型。  尽管可以执行此操作、但它可能不会为您提供所需的性能级别或控制和数据收集能力。  EVM 平台旨在用于评估 ADC 及其运行情况。  例如、您提到的器件一次只允许一个通道被转换、并且必须由软件设置和控制。  它们不会按顺序收集数据、因为这超出了固件/GUI 的设计参数。

    较新的器件是 ADS124S08和 ADS1261。  您还可以查看 ADS124S08EVM 或 ADS1261EVM (即使它们具有与其他名称相同的固件/GUI 限制)。  ADS124S08EVM 的设置稍有不同、但在其设计方式中(因为它基于连接各种不同类型的传感器)、其相对于输入通道的灵活性可能会有所不同。  ADS1261的连接可能更容易。  这两个 EVM 都允许一些简单的脚本编写功能、这对您可能有用、也可能不有用。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bob。 这无疑表明了我的怀疑