This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1292R:呼吸/阻抗测量频率范围

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1292R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/837855/ads1292r-respiration-impedance-measurement-frequency-range

器件型号:ADS1292R

您好、

遗憾的是、我找不到任何有关测量的 ADS1292R 阻抗/呼吸信号频率范围的数据。

通常有一个截止频率介于2-4 Hz 之间的低通滤波器。

采集的呼吸信号的频率范围是多少? 它通常限于4Hz 以下的低频带、还是可以测量4Hz 以上的频率?

此致、谢谢。
1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JanGra、您好!

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛。

    您可以正确地说、大多数应用会将此数据进一步处理为低至< 4Hz 的低通滤波器。 但是、ADS1292R 不会对低至4Hz 的呼吸通道上的解调信号进行低通滤波。 PGA 级之后有一些差分低通滤波器、但该截止频率约为840Hz (内部电阻= 2k、外部差分电容 PGA1P->PGA1N = 47nF)。 您可以测量的信号带宽最终受 DC 数字滤波器限制,最高可达0.262*Fdata。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、这可以解决问题。

    非常感谢您的快速响应。