This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:在降低功耗方面进行权衡? 25MHz 时的 Rbias 电阻器?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, ADS127L01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838440/ads1675-tradeoff-to-reduce-power-consumption-rbias-resistor-at-for-25mhz

器件型号:ADS1675
主题中讨论的其他器件: ADS127L01

团队、

对于一个项目来说、ADS1675很有趣、但是标称功耗太高。

-是否有办法显著降低功耗? 有何取舍?
在同一条件下、功耗远高于 ADS127L01。

-对于25MHz 的时钟速度:
   可以使用什么 Rbias 电阻器值? 30k 是否正常? 会对性能产生什么影响?
数据表仅针对8、16和32MHz 给出了答案。

- ADC 的输入阻抗是多少? 我们是否有信息来标注抗混叠滤波器的尺寸?

提前感谢!

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 A.、

    您正在走正确的道路。  增大 Rbias 值将降低模拟功耗。  数字接口的功耗取决于数据速率;数据速率越低、功耗越低。

    我研究了可用数据、我们没有25MHz Rbias 的任何特性数据;我们只有8MHz、16MHz 和32MHz 的数据。  如果可能、我建议使用32或16MHz 的时钟速度。  如果不是、则需要描述此特定频率下的运行情况。

    输入是开关电容器、取决于调制器频率、等于 Fclk。

    阻抗可通过以下公式计算:

    Z = 1/fCIN、其中 CIN= 12.5pF (开关电容值)且 f = Fmod = fCLK (ADC 的输入时钟)

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用