This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:从 AD7689替换为 ADS8166

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838286/ads8166-replace-from-ad7689-to-ads8166

器件型号:ADS8166

尊敬的技术支持团队:

我正在研究从 AD7689替换为 ADS8166。

与 AD7689相比有什么优势吗?

已检查常规规格、如 SINAD 和 THD 等。

我想提高线性度和增益误差。  

您的建议对我很有用。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ADS8166可在多路复用器输出和 ADC 输入之间连接缓冲器。  根据所需的采样率、这有助于消除每个输入通道上的单独缓冲器。

    此外、ADS8166还具有与警报引脚耦合的数字窗口比较器功能。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用