This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8718:器件加热(施加负电压 AVss 时)

Guru**** 2980160 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718, DAC8718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/836067/dac8718-device-heating-up-when-negative-voltage-avss-applied

器件型号:DAC8718
主题中讨论的其他器件:DAC7718、

团队、

这是之前有关 DAC7718的线程的延续、当对 AVss 施加-5V 负电压(通过1kOhm 电阻器)时、该线程会升温至45°C。  

我们现在使用 DAC8718、加热问题仍然存在。 我们尝试未按照建议将散热焊盘接地、它没有发生任何变化。

这种预期行为(该器件可能具有此类温度)还是有问题?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    感谢您的查询。 是否可以共享原理图? 如果存在任何机密性问题、您可以通过电子邮件共享。 或者、请分享原理图的 DAC 部分。

    另请告诉我您关注的电源和参考定序是什么。

    此致、

    Uttam Sahu

    应用工程师、精密 DAC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    此器件升温可能有几个原因。  首先、DAC 输出端的负载是多少?  它是电容式的吗? DAC 消耗了多少电流?  

    该器件的额定温度高于45°C、但您的电路中可能存在问题。  1kΩ Ω 电阻器上的压降是多少?  器件引脚上的实际 VSS、AVDD 和 VREF 电压是多少?

    请注意、此器件需要特定的电源加电序列-您是否符合该序列?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    输出没有任何负载。

    我们的电源采用简单的方式(在隔离侧)、同时打开 AVss 和 AVdd。 在此设计中、我们无法控制这一点、以确保其中一个先到另一个。 尽管如此、我们仍尝试按应用手册中的顺序手动加电、但最终效果是相同的(器件无论如何都会稍微加热)。  

    环境和器件之间的温差不大于10摄氏度。使用负电压的情况与不使用负电压的情况之间的功耗差异为15mA。 使用负电压供电可能会导致发热效应、需要这样吗?

    除此之外、器件运行良好、没有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    如果未应用 AVSS、器件可能处于 POR 状态。  如果空载、则该器件上的15mA 略高于预期-设计中是否还有其他可能消耗电流的东西?  

    例如、使用电气特性表、我们可以看到最大 IQ AIDD 为6mA、AISs 为4mA。  假设电源为±10V、则这些电源的总功率为10V×6mA +-10V×-4mA = 100mW。 如果您使用的是 QFP 封装、 则 μ θJA 规格为55°C/W  这意味着您应该看到大约增加了5.5°C。  

    您可以共享原理图吗? 系统中是否存在其他负载?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我确认没有负载并且输出电压被设定为0V。 请参阅 sch。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bart、

    我不认为这种温度升高是一个主要问题、因为它仍在器件的热限值范围内。  我唯一的其他建议是尝试确认电流来自何处。  这可能需要断开引脚以移除任何负载或电流(例如 VMON 负载)、测量每个电源(AVDD、AVSS、IOVDD、DVDD)上的电流、并验证没有任何振荡(DAC_REF、V_OUTx、VMON)。

    谢谢、

    Paul