This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:轨上 RLD 放大器的电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/838465/ads1298-voltage-of-rld-amplifier-at-rail

器件型号:ADS1298

您好!

我的 ADS 1298的 RLD 有问题。 我的 RLD 源自 ADS1298的 CH1+和 Ch1-。 我的 RLD 的输出为电源轨3V。  

而 RLDINV 上的电压为1.25V,其中预期为1.5V。 我已将 RLDREF 内部设置为中间轨。 我使用的是3V 电池电源。 我正在使用前置放大器进行 ECG 采集、其中电压轨为0V 至3V。 如果 RLD 处于3V 输出、我将不会获得任何信号。 我在 RLD INv 和 RLD OUT 之间使用了一个1pF 和1Mohm 反馈电阻器和电容器。 我已经尝试将1Mohm 电阻器短路、这会导致 RLD inv 为1.5V、但输入电极不会提供反馈。 我还移除了前置放大器、但这个问题仍然存在。  

谢谢

Amrit

Amrit  

G:\My Drive\skiing\Product Development\1. 硬件开发\电子产品\其他项目\动态宝贝乐队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    是否启用了导联脱落检测? 通常、我们会看到由于导联脱落检测电流不匹配而导致 RLD 下降的问题。 确保平衡正负导联脱落电流、否则 RLD 放大器将强制拉/灌入额外的电流。  

    此外、相对于输入通道、您可以尝试从1/2 Vs 获取 RLD。  

    最后、由于测量中会增加额外的噪声、我们通常建议不要使用前置放大器级。